This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:需要 PMIC 建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422930/bq25798-pmic-suggestion-required

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792

工具与软件:

您好!  

我正在查找具有以下规格的电源管理 IC (PMIC):

  • 双电源输入:一个用于太阳能(12-18V)、一个用于 USB-C (5V)。
  • 集成电池充电器、能够以高达2A 的电流为3.7V 锂电池充电。
  • 电量监测计功能、可实现精确的电池监控。
  • 降压或升压转换器来提供稳定输出。

PMIC 可以是独立的、也可以是可编程的、只要满足这些要求即可。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    TI 没有此 PMIC。  BQ25798可提供双输入电池充电。  但是、它没有 USB-C 通信。  它具有 ADC、可瞬时读取电流和电压、但没有存储器以实现全面的电量监测操作。  其 SYS 输出在电池电量耗尽时提供一个最小系统电压、但是随后跟随电池进行稳压、所以也许需要一个单独的降压或升压 IC 来提供一个固定系统电压轨。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在本 BQ25798中


    当我的电池电压可能在3.7至4.2V 之间时、可以在 PMID 引脚设置为5V 输出。 我是否会在 PMID 引脚上获得升压输出?

    2.在 VSYS 引脚可以控制电压,或者只反映输入源的电压!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    关于1、是的。  如果移除 VBUS、充电器可在 OTG/反向/拉电流模式下运行、并向 PMID 和 VBUS 提供稳定的电压。

    关于2、V (SYS)= MINSYS 设定电压或电池电压的较高值、换句话说、SYS 跟随电池直至调节。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    关于1. 好的、太好了、我可以在 PMID 引脚上设置固定5V 输出。

    关于2. 那么、我们也可以像设置 VSYS 引脚上所需的电压一样来进行设置?  
    例如、我想在 VSYS 引脚上设置3.3V、那么它是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    关于1、是的。  充电器以正向/充电模式(其中 VBUS = PMID)或 OTG/反向模式工作、其中电池为 VBUS 的稳定电压供电。

    关于2、不 电压 SYS 在充电时跟随电池电压上升。  在电池电量耗尽的情况下、主机可以在 SYS 上设置最小稳定电压(例如3.5V)、但 SYS 会跟随电池进行调节(例如4.2V)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法在市场中找到 BQ25798的现货、因此、您能否建议我替换该器件、该器件具有与此器件类似的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    如果您不需要备份模式或 MPPT、则可以使用 BQ25792。  请注意、792专为用户不可拆卸电池而设计。  如果在施加输入电源并启用充电后移除电池、并且由于热敏电阻缺失而没有 TS 故障、则792和798将在 BAT 引脚上以最小建议电容报告 SYS 和 BAT OVP。  但792会将转换器关断30ms、导致 SYS 崩溃。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我们已成功购买了 BQ25798。 因此、可以分享 BQ25798的参考原理图设计、将锂离子电池3.7V 充电电流设置为2A、将 PMID 输出电压设置为5V。  

    2.我们可以在 VSYS 引脚设置所需的输出电压吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我、如果、
    1.如果存在 VBUS、但 PMID 引脚需要5V 输出、可以吗?
    2.如果 VBUS 存在,没有电池连接,那么我将在 VSYS 引脚、PMID 引脚和 Bat 引脚上得到什么输出电压值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处、我的 VBUS 将为24V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    关于1、不  V (PMID)=V (VBUS)。

    关于2、如果在没有电池且由于热敏电阻缺失而不存在 TS 故障时启用正向/充电模式、则 BAT 引脚电容器充电至 VREG、放电、再充电、即 BAT 引脚上存在三角波。  V (SYS)= MINSYS 电压设置、然后跟随 BAT 直到略高于 VREG。  V (PMID)=V (VBUS)。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次需要确认我的电池是3.7V 7800mah 锂离子电池、我会将电池连接到 PMIC、PMIC 中将不会有外部电源。我会在 PMID 引脚上得到5V 的输出吗? 我将在 VSYS 引脚上获得的电压输出将是什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    BAT 和 SYS 之间只有一个 FET、因此当在 VBUS 上未施加输入电源时、V (SYS)= V (BAT)。  您可以启用备用模式(即快速打开反向/OTG/拉出模式)、以便在 VBUS 电压略低于5V 后在 PMID 上保持5V 的电压。   

    此致、

    Jeff