This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62865:我应该在这个芯片的输入上添加一个 EMI 滤波器吗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, TPS62865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435610/tps62865-should-i-add-a-emi-filter-at-the-input-of-this-chip

器件型号:TPS62865
主题中讨论的其他器件:LM61495

工具与软件:

您好!  

我将在电路板上设计电源系统、

板载电压转换为:12V 至5V、5V 至3.3V。

我计划使用 LM61495将12V 转换为5V、使用  TPS62865将5V 转换为3.3V、并已在 LM61495的输入端放置 EMI 滤波器。

问题1: 我是否应该在 TPS62865的输入端添加另一个 EMI 滤波器来良好地管理 EMI?

问题2:是否有更好的选择 来替代 TPS62865以获得更好的 EMI 控制? 额定电流应高于4A。

提前感谢。

Rex

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    通常、您无需在2个这样的转换器之间添加 EMI 滤波器。  为了最大程度地降低 EMI、最重要的是要实现良好的 PCB 布局。

    我们还提供了全新的 TPSM82866AA0PRCFR MagPack 模块。  MagPack 技术包含屏蔽功能、可进一步降低 EMI。

    谢谢!

    Chris