This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2804:线性模型 DCM 反激式和电流峰值模式

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435232/ucc2804-linear-model-dcm-flyback-and-current-peak-mode

器件型号:UCC2804

工具与软件:

您好!

我想使用 UCC2804来控制反激式转换器。

数据表中的示例涉及采用电流峰值模式的 CCM 反激式。

我正在寻找一个具有电流峰值模式的 DCM 反激式示例。 我可以阅读、它更易于稳定、但没有更多信息。

这将 帮助我证明环路稳定性

您知道在哪里可以找到此建模化的示例吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请澄清什么是具有电流峰值模式的 DCM 反激式。 您是指 DCM 运行模式下的峰值电流模式控制反激式吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此如何在 DCM 下设计峰值电流模式反激式转换器。

    电源拓扑手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈

    我阅读了手册、但没找到能让转换器保持稳定的方法。

    我不是专家、因此我想查找示例、这将帮助我证明环路稳定性  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的内容可帮助您了解如何实现转换器稳定、这在电源中称为环路补偿。

    www.ti.com/.../slva662.pdf