This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:高功率耗散状态

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435613/lm5117-high-power-dissipation-state

器件型号:LM5117

工具与软件:

您好!

关于 LM5117同步降压控制器、我需要完整定义/更多详细信息:稳压器可能无法启动、或者它可能会在高功率耗散状态下瞬间挂起。

高功率耗散状态是否等于 HO 输出立即保持高电平、而 SW 输出是否立即提供最大输出电流

我的电子邮件地址是: robert.***@rockwellautomation.com

感谢你的帮助。

你好。

Rjk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    感谢您发送编修。

    高功率耗散状态并不意味着 HO 保持高电平。 这里是有关高功率耗散状态的更多详细信息。

    为了使器件和转换器正常运行、Vcc 应足够高。 如果 Vcc 不够高、器件将无法导通高侧 FET、因此器件将无法启动。 此外、 Vcc 可能足够高、足以导通 FET、但不能完全导通。 FET 可以在电流饱和区域中运行、从而导致 FET 上的压降更高、从而导致高侧 FET 上的耗散更大。

    如果您还有任何疑问、请告诉我。 谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在应用中分享最低输入电压吗?