This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:Iout=4A 时的性能

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS552872, TPS552872-Q1, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435663/tps552872-q1-performance-when-iout-4a

器件型号:TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552872、TPS552892-Q1 TPS552892

工具与软件:

大家好、团队成员:

当输出电流= 4A 时、您能否提供测试数据?

D/S 提到 TPS552872可以支持4A 用例、但测试数据仅不超过3A。

客户用例:输入电压=9-16V、输出电压=12.5V、Imax=3.8A。

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    由于 TPS552872-Q1的最小平均电感器电流为3.3A、因此建议选择具有更高电流限制的 TPS552892-Q1。 您可以在 TPS552892数据表中找到效率结果。

    BRS、

    布莱斯