请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5157 工具与软件:
嗨、团队:
客户希望使用 LM5157设计一个反激式电路、输入为20V、输出为6V/2A。
根据现有变压器和如下的 Excel 设计文件、您可以帮助检查这是否适用吗?
客户现在使用初级侧反馈设计、他们还希望了解初级侧反馈和次级侧反馈之间的区别。
您还可以帮助对此进行评论吗?
谢谢、此致、
会的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.