This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:通过由 TPS6291x&#39输出电压供电的电源同步 TPS6291x。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434307/tps62912-synchronize-the-tps6291x-by-a-source-which-is-powered-by-the-tps6291x-s-output-voltage

器件型号:TPS62912

工具与软件:

我们在您的评估板中测试了 TPS62912、非常满意它。

但是、我们的设计需要 TPS62912通过由 TPS62912输出供电的时钟源进行同步。

是否有一种简单的方法可以使用组合的 EN/同步引脚使所需的方法可行?

输入12V 进入 TPS62912、后者生成5V。 该5V 为 OCXO 供电。 其输出(2MHz)使 TPS62912同步。

其他直流/直流转换器具有单独的同步和 EN 输入。  因此、 上述设计 易于实现。

任何帮助都将会非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    有关如何配置 EN/SYNC 的详细信息、请参阅数据表7.3.2和7.3.3。

    该器件通过拉高 EN/SYNC 引脚来启用、并且具有典型值为1.01V 的精确上升阈值电压。器件启用后、通过 S-CONF 引脚的配置来设置运行模式。 这发生在器件启动延迟时间 tdelay 期间。 一旦 tdelay 到期、内部软启动电路会在 CNR/SS 电容器设置的软启动时间内斜升输出电压。 启动延迟时间延时取决于所选的 S-CONF 值。 采用较小的 S-CONF 电阻时、它最短。 EN/SYNC 引脚有一个有源下拉电阻器 Rpd。 这可在 EN/SYNC 引脚不能驱动至低电平的情况下防止器件不受控制的启动。 启动后、下拉电阻器断开。 EN 设置为低电平后、器件进入关断状态、下拉电阻器再次激活。

    EN/SYNC 引脚还用于器件同步。 将时钟信号施加到该引脚后、器件被启用并读取 S-CONF 引脚的配置。 外部时钟频率必须在 S-CONF 引脚设置的时钟同步频率范围内。 当时钟信号从时钟变为静态高电平时、器件会从外部时钟切换到内部时钟。 要在使用外部时钟时关断器件、EN/SYNC 必须变为低电平并持续至少10 µs。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚

    非常感谢您提供快速回答。

    这些章节的内容、我直接提出了这个问题。

    施加12V 电压时、需要使 EN/SYNC 引脚处于高电平才能启动 TPS62912。 但是、由于 OCXO 未提供+5V 电压、因此其输出信号为0。 我需要用12V 以某种方式启用 TPS62912、然后在来自 OCXO 的时钟信号可用时切换到时钟信号。

    当然、有很多很麻烦的方法可以实现这一点。 但我希望您有一个明智的解决方案来实现这一期望的行为。 因为如果将 EN 和 SYNC 功能分开、设计将会很容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konrad:

    感谢您的反馈。 但是、由于 EN/SYNC 不是单独的、因此根据您的应用、我认为 TPS62912似乎没有其他更智能的方法。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia

    非常感谢您的确认。


    祝你一切顺利
    Konrad