This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:0.5A 至1.5A 升压效率和电流限制。

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434495/tps61094-0-5a-to-1-5a-boost-efficiency-and-current-limit

器件型号:TPS61094

工具与软件:

您好!

在通过 TPS61094 EVB 进行验证的过程中、我有一些问题。

测试条件:

Vin = 5.2V (确保 Vin >目标 Vout+0.1V)

VOUT = 5V

充电电流= 300mA

充电电压= 5.1V

负载电流= 1A。

1.如何预测效率负载电流高于0.5A? 我们需要0.5A 至1.5A 的负载电流范围、但在数据表中只记录到0.5A。

2. 电流限制范围为1.7至2.6A。 看起来是由设计决定的、那么我是否可以 通过除以电阻来更改电流限制?

或者我应该在我的设计中将电流限制设置为1.7A。

下面的内容是用示波器 pic 捕获的。 分别是标记1和标记2

3.1在标记1处。 我的顺序是加载1A、然后进入模式自动降压和升压、关闭 Vin。 当关断 Vin、Vin、Vout 和 Vsup 时、所有波纹看起来都很异常、是什么原因造成的?

如果这是正常的,我怎么可以减少它?

3.2关闭 Vin 后、Vsup 降至2.26V、然后 Vout 关断。

根据该文档,UVLO 的 Vin 和 Vsup 都低于1.7V,但在我的测试 Vsup 仍然高于2.2V,什么样的机制关闭 Vout ?

谢谢!

Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还发现、无论负载是0.5A 还是1.1A、TPS61094都支持5V 电压(大约800ms)。  

    这没有达到我们的预期。 如果考虑升压效率、我认为负载0.5应该高于2秒。

    TPS61094是否锁定在哪个机制、因此不支持2s?

    Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jensen、您好!

    •  如何预测0.5A 以上的能效负载电流? 我们需要0.5A 至1.5A 的负载电流范围、但在数据表中只记录到0.5A。 Vin 3.6V 和4.2V 输出超过0.5A。 Vin0.7V 和1.5V 不支持此类负载。 查看数据表7.3.4电流限制操作、来计算升压模式下的 Iout 能力。
    • 将电流限制范围从1.7更改为2.6A。 看起来是由设计决定的、那么我是否可以 通过除以电阻来更改电流限制? 不、这只是不同温度和不同元件之间的变化。
    • 位于标记1处。 我的顺序是加载1A、然后进入模式自动降压和升压、关闭 Vin。 当关断 Vin、Vin、Vout 和 Vsup 时、所有波纹看起来都很异常、是什么原因造成的? 这是 因为 PFM 电流不是恒定的。 这将在 Vsup 和 Vout 上引起一些纹波。 这是正常行为、不会影响使用。 无需 降低它

    • 根据该文档,UVLO 的 Vin 和 Vsup 都低于1.7V,但在我的测试 Vsup 仍然高于2.2V,什么样的机制关闭 Vout ? IC 电流限制不支持这种情况。 查看数据表7.3.4电流限制操作、来计算升压模式下的 Iout 能力。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.实际上、根据数据表中的计算、输出负载为1.632A、接近最小1.7A、因此 TPS61094 必须支持高达1.5A 的输出电流。

    我想知道升压模式下从0.5A 到1.5A 的输出电流效率。   

    2.如果必须设置 TPS61094解决方案的最小输出电流、 那么在计算7.3.4部分的公式后、数据表表格中的值为1.7A、还是1.632A?

    我不明白 公式7.3.4章节的含义。

    3.好的! 因为纹波通常不足以让我注意到。

    4.在两种不同的负载电流(0.5A 和1A)下、Vout 几乎同时切断(800ms)、但 Vsup (4.1V 和2.4V)不同、 因此我不知道导致 TPS61094关断的机制。

    在正常运行时、备用时间应 与负载呈线性关系、但我在 TPS61094上找不到这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jensen、您好!

    我认为您计算的 Iout 不正确。 如果您无法理解该公式、则可以使用数据表8.2.2.2最大输出电流。 这一个更方便。 您可以在进行粗略估算时忽略 ILH。

    该器件会关断、因为其电流限制无法同时支持 具有较低 VSUP 的0.5A 和1A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    我认为电流没有达到限制。  当发生关断时、Vsup 在1A 负载下为2.2V、Vout 在0.5A 负载下为4.2V。 VSUP 仍具有电源支持 Vout。

    如果是电流限制、Vout 将降至1.6V 然后关断、但我的情况是 Vout 保持5V 一段时间、然后关断。 看起来像是一些互锁触发器、然后强制关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jensen、您好!

    我同意你的观点。 但我们的器件没有这样的计时器逻辑。 此关断很奇怪、因此我将在 EVM 上执行类似的测试、看看我是否可以重复此过程。

    你的 FAE  已经在 e2e 中开始了另一个线程。 我会 向他更新我的测试结果、他会向您报告。

    此致、

    Travis