This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:用于 TPS65988的评估板、TPS65988EVM 是否未提供?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK, TPS65988DJEVM, TPS65988DJ, TPS65988, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425283/tps65988djevm-evaluation-board-for-tps65988-tps65988evm-not-available

器件型号:TPS65988DJEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988DJTPS65987TPS65988TPS25751、TPS65988DK

工具与软件:

您好、 应用程序自定义工具是否支持评估板:TPS65988EVM、因为应用程序工具 v6.1.4中似乎没有该选项。 示例文档似乎显示确实如此(v6.1.2)、尽管我找不到该特定版本。 我只想在购买前解决这种差异。 谢谢你。

后续问题是、 即使不是基于 Intel 架构构建、也有任何方法可以使用 TPS65988DJEVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您联系我们!

    TPS65988DJ 仅用于 Intel 参考设计。 我们现在推荐 为 v6.1.4支持的非 Intel 设计使用 TPS65988DK。

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Aya。 我目前只有  "DJ"开发板、 但我正在设计与 DK 型号一起使用。 我尝试了一个示例应用(实际上使用 DH 型号)、并在这样做的同时替换了 DJEVM 板上的固件。 是 F807、我将其替换为: TPS65987_88_F707。 我的结果不符合预期(我必须再次仔细检查所有内容)。 但是、  我使用的固件(F707)在 TPS65988DJEVM 板(最初随 F807提供)上是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    刷写的固件需要与 TPS65988型号匹配。  

    DH:F707

    DJ:F807

    Dk:F907

    如果刷写了错误的固件、请尝试擦除闪存、然后使用正确的固件重新编程。  

    如果要评估 DK、还应该能够在 TPS65988DJ EVM 上将 DJ IC 替换为 DK IC。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    应用程序自定义工具似乎没有正确的恢复 bin 文件、但我之前已经对其进行了备份。 我刷了它,并能够恢复它。 感谢您的建议。

    经过进一步思考、DK 版本支持我们不会使用的 Thunderbolt 4。 我们的设计不会影响大量数据。 我们有一个内部电池、需要在 UPS 型配置中进行管理。 所以、现在我更倾向于 DH 版本。 为什么不推荐在新设计中使用 DH 版本? 我将在 TPS65988EVM 电路板上测试 DH 配置。 如果您有任何意见或疑虑、请告诉我。 谢谢你。  

    此致、  

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    DK 型号之前仅用于 Thunderbolt / Intel 参考设计。 我们现在推荐所有新的 DisplayPort 应用采用 DK 型号。 DK 提供了来自 DH 的修复程序、还支持较新版本的 PD 规范(PD3.1)。  

    您的终端应用是什么? 它需要 DisplayPort 支持吗?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我假设在较新版本中修复了错误:DK (相对于 DH)。  但我 不确定这会如何 影响我们的最终设计。 我们不会实施显示端口支持。 该单元的 主要用途是电力输送。 下面是我们器件的一般电源方案:

    • 设备应在可用时由电源供电。
    • 当电源不可用时、装置应由电池供电
    • 因此、这将是 UPS 配置。
    •  当电源 不可用时、设备应为 iPad 供电(通过电池供电)。
    • Unot 应能处理完整的功率损耗、电涌以及欠压事件。
    • 单元应能够处理短路保护、过压、欠压、过流和过热情况。
    • 当主电源可用时、电池应保持完全充电状态。
    • 当电源可用且插入 iPad 时、电池或 iPad 应根据充电状态进行优先排序。
    • 任一 USB 端口均可用于为装置加电。  
    • 任一 USB 端口均可用于为 iPad 充电。
    • 任一 USB 端口均可用于传输 UART (串行)数据。

    感谢您的 快速且有帮助的回答。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    如果设计不需要 DisplayPort 支持、则建议查看 TPS25751。这 是针对电力输送应用进行了优化的单端口器件、2个 TPS25751比1个 TPS65988更具成本效益。  

     TPS25751还具有用于 TI 电池充电器的集成 I2C 控制(在 数据表中列出)。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    这是一个很好的建议,因为它满足了我们的大多数要求。 我们必须解决的问题之一 是欠压问题、因为它们可能会对板载微控制器产生不利影响。 TPS65988具有似乎可解决此问题的强大电源管理功能。 我没有看到 TPS25751控制器具有的这种功能、我不确定它在处理恶劣电源环境时的表现如何。 谢谢你。

    此致、

    David Veloz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您 具体指的是 TPS65988的哪个功能?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    下面是 我认为可能适用的一些摘录:  

    端口电源管理
    •通过3.3V 或 VBUS 电源供电
    •3.3V LDO 输出、在电池电量耗尽时提供支持

    以及: 快速角色交换请求检测电压阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    TPS25751支持从 VBUS 接收电源、从而在电池电量耗尽的情况下启动。 有关详细信息、请参阅 数据表中的第8.3.2节"电源管理"。  

    以及: 快速角色交换请求检测电压阈值。

    您的设计是否需要快速角色交换支持? 最终应用是什么(USB-C 软件狗?)

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对快速角色交换的理解是、如果突然从2端口单元拔下电源、TPS65988控制器可以将角色从灌电流快速切换为拉电流。 该装置包含一个微控制器(对功率波动非常敏感)、并且还可以为 设备(iPad 或 其第二个端口上的超小热敏打印机)供电。 此装置包含一个可为装置操作(微控制器、步进电机)供电的电池、以及为上面提到的外部设备供电的电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的理解是正确的。 快速角色用于有一个附件通过 USB-C 端口供电、但随后会释放其供电来源。 如果主机器件(电池供电)能够供电、则它可以从受电设备切换到失去电源的附件供电设备。 请注意、支持快速角色交换需要规范中定义的特定握手。 它不仅仅是功率波动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ghouse、 TPS25751数据表似乎并没有提及这一点、并仅想知道 TPS25751是否支持此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    正确、遗憾的是、TPS25751不支持快速角色交换。 如果您的设计需要此项要求、TPS65988DK 将是更合适的选择。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的所有问题。 从我们的案例用途来看、我是否有理由不使用 DH 变体? 其他是较旧的 ROM 版本。  

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    没问题!

    不建议在新设计中使用 DH 型号。 DK 型号提供了 DH 的修复、还支持较新版本的 PD 规范(PD3.1)

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    最后、我有一个关于我的开发板的问题。 我准备了采用 TPS65988DH IC 的 TPS65988EVM 以及安装了 TPS65988DJ IC 的 TPS65988DJEVM。

    我计划将 DJ IC 与 TPS65988DK 互换使用。 这两个电路板的配置略有不同、因此在我更换 DJ IC 后、我需要仔细查看这些设置。 我的问题是:是否可以对任一电路板上的 DK 型号进行开发-基于 DH 的 EVM 或修改后的"DK" EVM?  提前感谢您。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、它们都是引脚对引脚兼容的、因此只要刷写正确的 FW 映像、更换 IC 就应该有效。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!