This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:LM5155

Guru**** 2358380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429535/lm5155-lm5155

器件型号:LM5155

工具与软件:

Niklas

问题迎刃而解!

正如您正确的建议、我必须考虑补偿网络 R 和 C 值。

最初、我想我可以利用电子表格模拟器中的波特图、但我尝试的值都没有发挥作用。

我最初的 R 为11.3K、C 为22nF

将 C 更改为1uF 和10uF 没有区别。

我还尝试了1K 和100K 的 R 值、这会使情况变得更糟。

最后,一个10 uF 和6K 给了我一个显著的改进,与我所拥有的,虽然不是零纹波(如相机/人眼所识别),这是足够的我的目的。

 

再次感谢您的建议。

 

BTW、调试的时候、我不小心把螺丝刀丢了、把东西短路了、一个板不再工作。 虽然我可以在所有其他板正常工作的情况下报废此板、但我很好奇、我应该在哪里查找有缺陷的器件、然后才能更换。

 

关于后续讨论、请参阅 LM5155数据表第1页底部的原理图、转载如下。

 

 

我确实查看了外部 FET 的栅极驱动、以确保5155处于活动状态。 虽然我看到了驱动器、但示波器上触发了一个硬时间问题、无法显示周期性波形。 在一个好的电路板上、我很容易看到;然而、栅极驱动形状相比较、所以我认为不良电路板上的5155应该是可以的。 我对两块好板和坏板上的各种滤波电容器进行了电路内测量、它们看起来不错。

 

在不良电路板上用力 FET 的漏极侧、波形看起来有所不同。

 

您是否会建议更换 FET 和/或二极管?

 

谢谢!

 

Ajai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajai:

    感谢您的更新。
    我很高兴听到您成功调试了设计。

    根据 螺丝刀着陆的位置、您可以找出最有可能损坏的部件。
    如果将输出短路、功率级元件(电感器、FET 和二极管)很可能会受到影响。
    MOSFET 和二极管应该是需要更换的元件。

    请注意、即使 LM5155仍在运行、也不能保证它不会造成损坏。 IC 不应受到输出短路的影响、但是如果螺丝刀落到 IC 上、可能会立即造成其它损坏。

    我建议先更换二极管和 MOSFET。 如果之后电路板仍然没有运行、我建议接下来更换 IC。

    关于未来 e2e 主题帖的最后一条注意事项:如果您在 e2e 中打开了后续主题帖、可随时添加指向上一个主题帖的链接。 这有助于我们了解总体情况、并有助于其他具有相同问题的工程师和客户。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试一下、让您知道。

    是的、我一定会包含指向上一个主题的链接。

    我的印象是,通过点击"提出一个相关的问题",而不是"提出一个新的问题"将自动发生。

    再次感谢、

    Ajai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换二极管和 FET 未起作用。  

    接下来、替换 IC。 仅供参考、Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas

    修复了损坏的电路板。 这是我的故事。

    我更换了 FET 和二极管、随后更换了 LM5155芯片本身。

    在我的设计中、负载是一个 LED 与电流感应电阻器(1.2欧姆)串联

    将来自电流检测电阻器的电压与基准电压进行比较、然后基准电压驱动反馈引脚、从而替代提供反馈信号的负载上常用的分压器。 参考电压是可变的、用于设置 LED 中的电流、从而设置其亮度。

    事实证明、电流检测电阻器被"熔断"、测得的值为1.3K 与1.2欧姆的电阻值。 这意味着只需很低的电流即可匹配基准电压、因此 LED 从未亮起。

    将电流感应电阻器替换为新电阻器可以解决问题。

    再次感谢!

    Ajai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajai:

    Im 很高兴听到您的问题已经解决。

    此致

    Moritz