This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066IEVM-626:LM5066I

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435118/lm5066ievm-626-lm5066i

器件型号:LM5066IEVM-626
Thread 中讨论的其他器件:LM5066I

工具与软件:

你(们)好  

我在我们的项目中使用 LM5066I 控制器进行热插拔。 该控制器必须  与 LM5066I 的 SMBus 和 ARM 处理器(ARM Cortes 在3.3V 下工作)连接以用于监控目的。 我们有以下问题。  

LM5066I 的 SMBus 电压是多少  

2. 此 ARM 处理器具有3.3V SMBus、我们可以直接连接它们、也可以添加任何连接电路。  如果是、请指定接口转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    LM5066i 具有需要上拉至电压源的时钟和数据线路。 它可以上拉至3.3V。 处理器可以通过 I2C 协议直接通信。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal