This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:5V 到30V 升压 LED 驱动器

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433659/lm3410-5v-to-30v-boost-led-driver

器件型号:LM3410
Thread 中讨论的其他器件: TPS61169TPS61165

工具与软件:

您好!
我需要通过单个 PCB 为两种不同类型的显示器中的任何一种供电。 在生产中将根据产品型号选择连接哪个。 因此、在任何给定的时间只连接了1个显示器。

这两个显示屏具有以下背光特征:

-显示器1与背光需要18V @ 100mA
-显示器2与背光需要30V @ 50mA

PCB 上提供两种电压:5V 和24V。  因此我可以使用任一器件为背光驱动器供电。

LM3410、但限值仅为24V。

PCB 上的空间有限(使用0402级元件)。 您有任何疑问吗 非常紧凑 (理想情况下为 SOT-23) LED 驱动器、可通过5V (需要升压转换器)或24V (需要降压/升压转换器、从而在 PCB 上占用更多空间、但这并不理想)为这些显示屏供电。

在升压转换器可能的解决方案中、甚至有可能将5V 升压至30V 吗? 或者、尤其是在50mA 中、效率过高了吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    很高兴为您解答问题! 您能否分享一下这两种显示屏的终端设备和运行速率?  

    LM3410是一款旧器件。 我们有很多适用于您的应用的新器件。  

    对于现有器件、我推荐使用 TPS61169和 TPS61165。  

    我们还有一款全新的器件 TPS92361X、其采用1.6mmx1.6mm SOT563封装、这将是市场上首款同步升压 LED 驱动器。  

    请将您的电子邮件地址保留在此处吗? 如果您有兴趣、我可以通过电子邮件向您发送材料。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    外观有趣的部分! 应用是智能自动售货机。

    还有几个问题:

    1) 1)通过插入两个不同的显示屏、一个具有使用10个串联 LED 和其他4个串联 LED 的背光、这些 IC 是否会自动进行处理? 也就是说、它们是否仅通过监测电流来调节输出电压?

    2) 2)如果我在 CTRL 和5V 之间设置上拉电阻、是否可以确保在启动时(在微控制器有时间开始生成 PWM 来提供亮度)、针对我的应用(80mA)的电流达到最大值?

    3) 3) TPS61165采用 SON 和 SOT-23封装。 如果输入电压为5V、则输出电流高达100mA、而输出电压30V (10个 LED) SOT-23是否足以应对功率耗散?

    4)为了避免遗漏某些信息(而不是出于不想阅读完整数据表的懒惰),有没有比较表显示 TPS61169和 TPS61165之间的差异?

    是的、很高兴分享我的电子邮件地址、但不会在论坛中公开。 我发送了一个朋友的请求,如果你接受它高兴地向你发送我的电子邮件地址。

    如果您不想这样做、您能否分享您在此处提供的所有这些文件/材料?

    非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    我已添加您为朋友。 请将电子邮件发送给我、以便我们能够更好地提供支持。  

    让我试着回答你的问题。  

    1)。 有。 驱动器控制输出电流。 因此将自动获得输出电压。  

    2)。 上拉 CTRL 将获得满量程电流、该电流由 VFB/RSET 设置。  

    3)。 对于 TPS61165、我会推荐 SON、因为这样会获得更好的散热性能。 但 ILIM (电流限制)可能会有问题。 我会推荐更大的电感器、如10uH。  

    4)。 我可以稍后通过电子邮件向您提供。  

    如果您的日程安排不紧、我强烈推荐 TPS92361X、它不存在热问题或 ILIM 问题。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    时间表非常紧张、因此我们不能等待 TPS92361X。 但是、如果它与 TPS61165完全兼容(并且可能需要一些额外的元件来工作)、我们现在可以设计额外的元件、将来可以更改为该元件。

    我看不到任何朋友关于友谊的请求或通知。 当我创建一个新的消息旁边的每个约翰沈是说"不能消息"。

    正如我所说、很高兴与您分享我的电子邮件、但不会在论坛上公开。 已经有足够的垃圾邮件。 您能查看友情请求吗?或者告诉我我们还能连接什么?

    谢谢你

    附注

    不知道谁设计或配置了这个论坛的软件,但它是疯狂的使用这么多层次... 不能发送朋友请求,不能附加/上传文件(除非它是从一个 URL 超出奇异),不能粘贴像图像这样的内容... 任何其他论坛、无论其规模大小、都没有任何这样的限制。 这是疯狂的。 当然我不是唯一的抱怨...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    很高兴知道 TPS61165适用于您的设计。  

    我的电子邮件是 john-shen@ti.com。 欢迎向我发送电子邮件、以便为您提供更好的支持。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 我给你发了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    因为我们将对话转移到电子邮件。 我要结束该主题帖。  

    今天晚些时候、我将向大家发送比较表。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。