This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:*BATDRV 引脚不转换为'L'

Guru**** 2527660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422063/bq25730-the-batdrv-pin-does-not-transition-to-l

器件型号:BQ25730

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们制造和评估 BQ25730电路板。

我们正在评估多个电路板、当*BATDRV 未转换为"L"时会出现问题、因此 BATFET 关闭、导致电流从 BATFET 的体二极管流向负载。 有一个板。

观察输入功率、负载功率和电池功率的结果如下所示。

各种寄存器的初始设置是相同的。

在上述测量中、PSU 和电池保持不变、仅测量了电路板。

我检查了未充电的电路板上的 CHRG_INHIBIT、它是0b。

我们想为所有电路板打开 BATFET 并为电池充电、但您知道为什么会进入这样的功率通模式吗?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM、

    在第二种情况下、充电操作看起来已停止。 则可能为看门狗计时器或任何故障。

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我们确认了正常工作的产品故障和无法正常工作的产品故障、但故障之间没有差异。

    出现问题行为的董事会的发生率相当低。

    您还能想到其他什么吗?

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM、

    请将 CELL_BATPRESZ 引脚连接到 REGN 并将该器件配置为5S。  

    这将提高 SYSOVP 电平并避免 SYSOVP 故障。 BTW、没有 用于指示 SYSOVP 故障的寄存器位。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我检查了客户的原理图、CELL_BATPRESZ 引脚连接到 VDDA、因此当我测量它时、5节电池的电压设置为6V。

    我正在考虑更换 BATFET、但您是否知道我应该检查的其他内容?

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM、

    请随时更改 BATFET、但我 对 PFET 状态感到困惑。 下面的图片显示了 BATFET 导通、否则 FET 上应该有0.7V 的二极管压降。 您能否与 VBAT、VSYS 一起测量 BATDRV 电压?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    测量了 VSYS (Source)、VBAT (DRAIN)和* BATDRV (Gate)的波形。

    用于 BATFET 的 P-MOS FET 为 PDC3901X。

    此问题是否由 PDC3901的高 Ciss 造成?

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM、  

     上图显示 PFET 处于开启状态、VGS (PFET)= VSYS-VBATDRV=19-16.8=2.2V。  

    BATDRV 电流较弱、您应该选择 CISS<5000PF 的 PFET。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我很抱歉这么晚才答复。

    在我们验证操作时、我们发现一个问题、即升压侧的底部 FET 无法完全导通。

    我们确认了更改底部 FET 可改善运行。

    感谢您的意见。

    此致、

    毫米