This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:TPS92682-Q1作为浮动降压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435259/tps92682-q1-tps92682-q1-as-floating-buck

器件型号:TPS92682-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92691-Q1、TPS92691

工具与软件:

您好!

我们设计了一个 以48V 标称电源(最大为52V)运行37V@1A 正向电压 LED 的设计。

我遵循了 TPS92691-Q1的设计指南。


我已经修复了 CSP/CSN 混叠导致的错误、因此 CSP 现在正面临共模扼流圈。

使用内部 PWM 运行电路时、我确实在低侧 MOSFET 和 PMOS 上都进行了一些开关。 这是 CC 模式。 但没有电流流过 LED。 电压为48V 时的总7mA 功耗。

如果我使用相同的寄存器在 CV 模式下运行 LED、它会点亮 LED。


该电路是否明显有问题? 关于从哪里开始查找的提示?

寄存器配置如下:
write_reg 0x01 0x00
write_reg 0x00 0xBC
write_reg 0x01 0x40
write_reg 0x03 0x00
write_reg 0x04 0x33
WRITE_reg 0x05 0x05
write_reg 0x06 0xff
write_reg 0x07 0xff
write_reg 0x08 0xFF
write_reg 0x0a 0xFF
write_reg 0x0C 0xFF
write_reg 0x0E 0x4F
write_reg 0x0F 0x06


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的输出电压低于输入电压、为什么不使用降压转换器?

    此设计是否利用 TPS929691或 TPS92682?

    我看到在您的原理图中、您参考的是 TPS92682…… 您是否遵循了691或682的设计指南?

    您是否尝试在 CC 模式或 CV 模式下运行此器件? 每种器件的原理图配置不同

    根据您的原理图、您似乎希望在 CC 模式下运行器件、这是您的意图吗?

    在 CV 模式下、控制器可以在无需任何开关的情况下点亮 LED。 限制电流的唯一因素是电流限制。 如果升压输出电压高于 LED 正向电压阈值、控制器将尝试调节输出并增加占空比和电流、直到达到电流限值。

    我看到您正在尝试使用内部 PWM、以下是有关如何切换它的说明、这很可能就是您的问题



    您的输出部分看起来非常错误、您是否确定二极管 D13和 D14应朝向该方向?

    您需要使用哪种拓扑? 这会提升电池性能吗?

    此致!
    Daniel


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的答复。  

    事实证明、电感和开关电流感应电阻器过大。 我将这些电阻更换为22uH 和120m Ω 电阻器、器件开始正常工作。  

    我在寄存器设置方面似乎也遇到了一些问题、例如在启动时调用复位寄存器等

    为了说明上述主题、此设计基于采用浮动降压拓扑的 TPS92691输出方案、但在 TPS92682上实施。