This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在并行路径并禁用放电的情况下、不会进入 SLEEP 模式

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434722/bq76952-does-not-enter-sleep-mode-with-parallel-path-and-discharge-disabled

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

您好!

我们使用 bq76952作为并联路径配置中的监测器、并使用 bq25756充电器、如 以下 sketch 中所示:

我们通过 DFETOFF 和 CFETOFF 引脚控制放电和充电 FET。 启用放电路径(启用 DFETOFF 引脚)后、如果 PACK+未连接负载、则器件会进入睡眠模式。 这正如预期。  

但是、如果禁用放电路径、那么器件不会进入睡眠模式。  然后始终设置唤醒位。 那么让监视器进入睡眠模式就更有意义了。 我们如何解决这个问题呢? 或者、什么原因会导致这种情况?  

充电 FET 后面没有阻断二极管或阻断 FET、因此 PACK 引脚始终处于高电平。 这会导致我们看到的行为吗?

以下是我们的一些寄存器设置:

这可能是什么原因造成的、以及我们如何在禁用放电路径的情况下也实现睡眠模式?  

提前感谢您

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukas、

    第5.2.3.2.2节 PREDISCHARGE 模式 BQ76952技术参考手册中 、在后面的第三段中讨论了这种情况 注释 . 其中提到如果主机发送、也可以允许进入 SLEEP 模式 DSG_PDSG_OFF () 或者 ALL_FETS_OFF ()。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    非常感谢您的回答。 不幸的是这是非常不利的。 我 尝试了在测试平台上禁用 PDSG_EN 位。 如果如您所述、禁用了放电路径、则监护仪会转换至睡眠模式。  

    遗憾的是 、我们希望显示器处于完全自主模式、而无需主机发出命令。 我们 通过硬件电路控制 DFETOFF 和 CFETOFF 引脚。 如果禁用放电路径、也会禁用微控制器电路、在启用放电路径时仅从监控器"读取"数据。

    我们需要预放电功能、因为总线上有高容性负载。

    1:为什么与启用的预放电 FET 存在连接、并且 如果禁用放电 FET、器件不会进入 SLEEP 模式?

    2:你建议我们在这种情况下做什么? 有权变措施吗? 我们想要在禁用放电 FET 时进入睡眠模式、需要预放电功能、并且无法发送命令、因为停用的放电 FET 将同时禁用 MCU 以节省电力、并且只有监视器处于开启状态。

    此致、请提前表示感谢

    Lukas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukas、

    似乎是该器件的设计方式。 一种可能的权变措施可能是具有安全故障、该故障通过将以前未使用的热敏电阻引脚配置为 OTF 来禁用 DSG FET。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Alexis! 现在我了解原因。 我将尝试通过权变措施来解决这个问题、或者在正常模式下接受较高的电流消耗、因为它是一个非常大的电池。