This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638EVM:BQ25638EVM IBUS ADC 读取值

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434547/bq25638evm-bq25638evm-ibus-adc-read-value

器件型号:BQ25638EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25638BQSTUDIO

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

   在?BQ25638 ADC 的读数精度时、我们发现 IBUS 电流的读数精度较差。导致此误差的原因是什么

我们的测试配置为:ADC_SAMPLE 11位 有效 分辨率。 实际 测试 值 是 测量 EVM R1 电压。I=V/R1。

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 BQSTUDIO 读取 IBUS_ADC 值?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁、

     Yes、   BQSTUDIO 读取的 IBUS_ADC 值。

    、、我们需要了解 bq25638 ADC 的精度。但是、根据  BQ25638的规格(VBAT 除外)、未提供其他 ADC 的精度说明。 您能向我提供其他 ADC 的精度吗?

    谢谢 您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际 IBUS 应该是 IBUS_ADC x 1.25、GUI 代码将在下一修订版中更新。

    器件的电池监控 ADC 作为常规充电器之外的另一项功能提供、仅供参考、不带规格。 如果需要精确的 ADC 测量、建议使用测量仪表器件。

    谢谢!

    宁。