工具与软件:
Dears、
客户在项目中使用了 LM5013。 他遇到了几个问题:
1.客户设计的电压是3.3V、生成的电压是3.5V
2. R1465上的电压约为1.42V、而不是手册中所述的1.2V
3.如图所示、电压输出波形有很大的波纹、频率是错误的

原因分析、示意图如下:

非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Arabella,
VREF 调节电压为1.2V、如下所示。 FB 电压是输出电压的按比例缩小版本、它不是固定值。 并将反馈电压与 Vref (1.2V)进行比较、根据 VREF 和 VFB 之间的此误差、在直流/直流转换器上调整占空比。

为了使控制器的 COT 模式可靠工作、需要在反馈节点处产生电压纹波。 在您共享的原理图中、没有任何纹波生成电路、因此您会看到更高的输出电压纹波。
TI 提供了许多介绍 COT 工作模式的应用手册。
1. https://www.ti.com/lit/pdf/SNVA776
谢谢!
Nitya