This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:电源多路信号分离器?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435331/tps25947-power-demux

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS2597

工具与软件:

大家好、

我想问你是否能提供一个 IC 的建议,执行"电源解复用"( 1输入,2输出)与一些内部逻辑决策功能. 例如、如果输入电压高于特定阈值、则电源进入输出路径1、如果输入电压低于该阈值电压、则输入电源进入输出路径2。

提前感谢。

BR、
Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nelson:

    使用 UVLO 和 OVLO 阈值、您可以设置电子保险丝处于开启状态的电压范围。 您可以将两个输出与电子保险丝(每个输出1个)连接在一起、并将两个电子保险丝的 Vin 连接在一起。 这将确保根据电压、只有其中一个保持开启状态。 在此设置中、这两个电子保险丝是独立运行的、但应能满足您的要求。

    另一种选择是使用第一个电子保险丝的 EN 作为第二个电子保险丝的 OVLO 和 EN、以便在第一个导通时第二个导通、确保关断。 为此、正确设置 UVLO 和 OVLO 电阻分压器。

    TPS25947是适用于此的出色电子保险丝。 您不需要 针对多路信号分离器进行反向电流阻断、但如果您的最终应用需要这样做、那么也可以。 否则、您也可以查看 TPS2597。

    此致、
    Arush