This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:BOM 计算工具

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434734/tps923655-bom-calculation-tool

器件型号:TPS923655

工具与软件:

您好!

该系列有没有设计工具?

LED 驱动器类型

  • 输入电压:6V 至8.4V (2s 电池系统)
  • VOUT:LED Vf 为5.9至7.0V、
  • IOUT:LED 负载电流大约为0.6A

我有空间限制、所以 CTM 正在评估竞争产品( 效率差的 MPQ7200A。 和 SGM3770、到目前为止首选...)

THX

Vincenzo