This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:VDDQSNS VDD1SNS VDD2SNS 应该测量负载点还是在器件本地?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434845/tps65296-should-vddqsns-vdd1sns-vdd2sns-measure-the-point-of-load-or-be-local-to-the-device

器件型号:TPS65296

工具与软件:

大家好、数据表中的原理图看起来 VDDQSNS VDD1SNS VDD2SNS 接近 TPS65296。

VDDQSNS VDD1SNS VDD2SNS 应该测量负载点还是应该在器件本地?

如果在负载上使用、是否有最大的净长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    VDDQSNS、VDD1SNS、VDD2SNS 测量器件的本地侧点。 但请 保留0 Ω 电阻器至 GND、NC 默认为调整 VDDQ 输出(以避免远端的实际电压由于后端布线较长而过低)。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的答复。

    为了进行确认、VDDQSNS、VDD1SNS、VDD2SNS 测量靠近器件的本地电压。

    我不太了解 NC 0欧姆接地电阻。

    您是否是指 SNS-GND 和 VDD 引脚之间使用分压器?

    我在以前的稳压器上使用过电阻可选的本地或远程路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    NC 电阻器而言、我是指添加一个电阻器、如下图所示。 该电阻器和 R2可以返回 、以调谐 VDDQ 输出。 希望这是明确的。 谢谢。

    奥罗拉