This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:低 Iq、高 PSRR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435062/tps7a20-low-iq-high-psrr

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

您好!

我可以知道以下 Anasemi VRH 系列有替代 LDO 吗?

IOUT = 250mA Vout = 3.3V、低压降、PSRR~70dB、低于25uA

我们发现最接近的是  TPS7A20系列、但是

e2e.ti.com/.../VRH3001NTX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    TPS7A20似乎是此类应用的理想选择、它可提供300mA 电流、仅需要13uA 的 IQ、同时保持良好的 PSRR。  

    下面是 TPS7A20的 PSRR、在非常相似的条件下、我们可以用于与 Anasemi 器件进行比较。 您可以看到、TPS7A20在大多数频率下具有更高的 PSRR、关键是即使在 出现大多数开关或其他噪声的高频率下也能提供出色的 PSRR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    对不起,我没有完成我的帖子,但发送出去。

    我们发现最接近的是  TPS7A20系列、但在某些 ESD 测试中可能会失败。

    我们希望 在25uA LDO 下找到与 TPS7A20类似的器件、其 PSRR~70dB、以便让客户进行 ESD 测试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    ESD 要求是什么? 我很惊讶地听到有关 TPS7A20 ESD 的问题、因为它支持比许多现代器件高得多的 ESD、并且超过 JEDEC 建议的 值。另外、它已被数千个不同的客户顺利使用。