This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897占空比设置问题

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434441/ucc2897a-ucc2897-duty-setting-issue

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

尊敬的 TI:

当关断瞬态时、我有关于 UCC2897的一些问题需要解答。

1、我测量的 AUX 引脚占空比约为100ns,占空比几乎大于95%会超过设定值(86 %)?( Ron/ROFF 设置: Ron=130k Ω, roff=18k Ω, Tsw=5.133us , Ton/(Ton+Toff)= 0.8681 )

2.我不知道钳位 MOSFET 有异常的 VDS 波形。  

有源钳位正向最大占空比限制低于 UCC2897A?

*CLAMP Mos VGS 有反向电路形成 AUX 引脚

谢谢!

JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    应在 OUT 引脚而非 AUX 引脚上测量 DMAX。

    dmax 计算需要以 tDEL 为单位进行计数-看起来您并没有这样做。 您需要遵循以下公式。

    2.

    您需要调整钳位电容器值以改变 VDS 的形状。

    3.

    是的、受限于 MOSFET 的导通或关断时间以及 MOSFET VDS 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的 响应~

    1. Rdel 设定为20k Ω, Tdel 0.237us

    Ron/roff 设置: Ron=130k Ω, roff=18k Ω, Tsw =5.133us , Ton/(Ton+Toff)= 0.8681(Dmax)

    Aux 引脚是否有自己的占空比限制? 它与 OUT 引脚无关?

    2.是否有与此异常 VDS 以及钳位电容的影响相关的文件?

    3. 只要外部 MOSFET 可以接受、2897A 就可以把占空比提高90%呢?

    谢谢!

    JJ.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    AUX 占空比受死区时间的影响。 占空比由 OUT 引脚定义。

    2.

    我不知道文档。 但我们的支持经验有助于如何通过调整钳位电容来改变形状。

    3.

    是、如果 MOSFET 开通/关断仍然正常、并且 MOSFET 额定电压正常、则90%占空比正常。 它与使用中的 MOSFET、tDEL、最短关断时间以及最大导通时间和频率有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    你的回复非常有帮助!  

    如果 VDS 波形改进有任何问题,我会更新信息!