This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12003:VIN 短接至 Vout、或 SS

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ12003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433508/lmz12003-vin-short-to-vout-or-ss

器件型号:LMZ12003

工具与软件:

你(们)好

使用 LMZ12003作为 FPGA 的电源板

它在 Vin 和 Vout 之间短路、当在空载的情况下向 LMZ12003的 VIN 施加6伏电压时、

它是否需要   LMZ12003背面的虚拟负载?   谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您能解释一下"输入电压和输出电压之间短路了吗? 请检查引脚1-7的封装是否正确。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    给器件上电、然后 Vin 和 Vout 对地短路、 我们已经收到11个故障、下面是 R 表

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    您可以上传布局吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PCB 是老设计与  LMZ12003,最近我们买了卷,损坏 offen,你得到相同的信息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您的意思是、过去设计是可以的、但最近器件通常会损坏。 如果是、您可以在此处提交 CPR 请求。  

    产品退货| myTI |德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng

    批次是损坏单元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您提交 CPR 请求、我们的 FA 工程师将与您联系。