This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1 I2C 通信

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435047/bq40z50-r1-bq40z50-r1-i2c-communication

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: TCA9509

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们的客户提到、系统端使用 I2C 与 BQ40Z50-R1通信。 我们的电池组设计是否可以使用 TCA9509将 BQ40Z50-R1的 SMBUS 转换为 I2C 以与系统端通信? 或者可以提供更好的建议。

如此图所示

祝你一切顺利。

非常放松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Relly、

    我认为、TCA9509是一款电平转换器和中继器组件、只需更改电压电平和中继输入信号、不会将其从 I2C 转换为 SMBus、反之亦然。 我可以通过打开一个新的主题(以 TCA9509作为器件型号)来确认此部件是否具有该功能。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复!!

    如果有任何更新信息、请告诉我。

    祝你一切顺利。

    非常放松