This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:平衡通道连接

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435053/bq79616-q1-balanced-channel-connection

器件型号:BQ79616-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

对于 BQ79616-Q1、我仅使用 BQ79616-Q1的16节 VCx 通道、不使用其平衡 VBx 通道。 16条平衡通道是如何连接的? 它是暂停还是全部连接到 BAT? 如果所有引脚都连接到 BAT、内部 MOS 是否能够承受 BAT 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    建议不要使用 CBS、因为在任何 VC 损坏时、您会丢失所有安全功能。 通常、如果未使用 VC 或 CB 引脚、则应将其连接至 BAT 引脚。

    此致、

    阿卜杜勒