This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:这是否可能禁用整个 BQ25713?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435304/bq25713-is-that-possible-can-disable-entire-bq25713

器件型号:BQ25713

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、我的客户在其项目中设计了一种模式、让电池输入到 POL、然后输出5V 以使用系统、但他们目前将该5V 电压连接回充电器的输入侧。

此时、充电器寄存器已按如下所示进行设置/读取、我们看到充电器处于 IINDPM 模式。

我认为返回到充电器输入的系统5V 电源应该不正确、现在 其系统中也存在 IINDPM 模式问题、这就是 我正在问一种 在这种情况下禁用整个 BQ25713的原因、是否有可能? 可以拉低 HW 引脚或设置任何寄存器位?

或者我们如何进行配置以使充电器不处于 IINDPM 模式?  

===充电器 IC Info===

[0x00]充电选项0    :0x870E

[0x20]状态             :0x800

[0x04]最大电压        :12.56V

[0x02]Req Charge Current :0.000A

[0x2B]输入电流      :1.90A

[0x29]充电电流     :0.00A

[0x0A]限制输入电压:0.51V

[0x0E]限制输入电流:2.00A

[0x30]充电选项1    :0x210

[0x36]PROCHOT 选项0   :0xF465

[0x3A] ADC 选项        :0xFF

谢谢!

BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    要禁用转换器运行、可以在寄存器中设置 EN_HIZ=1或将 HW 引脚 ILIM_HIZ 拉至接地。  

    此致、

    老虎