This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922EVM:用于参考的设计文件

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433646/bq76922evm-design-files-for-reference

器件型号:BQ76922EVM

工具与软件:

您好!

有人可以提供 BQ76922EVM 的设计文件吗? 开发新产品时、需要将其用作参考。

谢谢!

Mahboob Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahboob:

    我们不会对外共享 PCB Gerber 文件。  第6节 BQ76922EVM 电路模块物理结构   不过、BQ76922EVM 用户指南(修订版 A)中的此类内容可能会有所帮助。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您提供用户指南的链接。 该指南中的原理图显示了实际保护 MOSFET 之前的一些额外元件。 您能否对该电路的功能进行评论? 我想知道此电路是否是最终产品中所必需的、或者是否专门为此 EVM 板添加了此电路。 我在下图中突出显示了该电路部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahboob:

    很高兴能够为您提供帮助。 您圈出的电路是我们添加的反向充电电路的一部分、用于在 PACK+端子被拉至低于 VSS 时保护 DSG FET。 第2节反向充电电路 第3节反向充电元件选型 使用 BQ769x2电池监控器的多 FET 应用手册中、详细介绍了这一点。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    如果不需要反极性保护、我认为移除电路的该部分是安全的、对吗?

    我还想了解您对在 PACK+和 PACK-端子之间使用反激式二极管来应对电感负载的想法(假设反极性保护电路已移除)。

    我还有一个问题与充电和放电 MOSFET 相对于 CFETOFF 和 DFETOFF 信号的响应时间有关。 我浏览了数据表、但找不到阶跃响应图。 您能帮助我找到这些信息/图吗?

    谢谢!

    Mahboob Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahboob:

    如果您想、可以将该电路移除。 反激式二极管应该可以。 表6-9. 事件的时序 BQ76922技术参考手册中的 可帮助您解决问题。 此 常见问题解答 也可能有用。

    此致、
    Alexis