This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:阐明了字符串的数据格式

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434574/bq40z50-clarify-the-data-format-for-the-string

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据 https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf、我知道类型"Sxx+1"表示数据格式是字符串、但我不知道为什么"+1"表示。

您能帮助说明"+1"代表什么吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HY:

    我认为这是在字符串末尾发送的空终结符的一个额外的位。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我检查了 gg 文件、"+1"似乎是您在其中键入的字符数。

    注意:蓝色部分表示 字符数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HY:

    明白了、感谢您指出这一点。 您的解释似乎是正确的。

    此致、

    Anthony