This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8754:电压斜坡控制不工作

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, LP8754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425503/lp8754-voltage-ramp-control-not-working

器件型号:LP8754
主题中讨论的其他器件:LP8758-E0LP8758

工具与软件:

我正在使用 LP8754EVM 板来评估芯片。  我通过 USB 和连接了 I2C 器件的评估软件。  我可以通过 GUI 或 I2C 更改输出电压、没有问题。  我启用和禁用 buck0以打开和关闭电压输出、从而在示波器上的上升沿触发。  在此过程中、我也取消了 NRST 置位。  GUI 上的电压斜坡设置不会改变观察到的电压斜坡。  通过 I2C 配置寄存器也没有、但我可以读回更新后的寄存器值。  观察到的电压斜坡取决于输出电压电平。  在默认1.100V 条件下、斜坡约为42mV/us、在最小0.600V 条件下、斜坡约为34mV/us、在最大1.670V 条件下、斜坡也约为42mV/us。  数据表报告、典型 Vout 上升时间为20us、接近于我在最小和最大输出电压之间观察到的26us 平均时间。  不过、我所配置的斜坡计时器似乎不会影响电压斜坡。  我如何获得观察到的电压斜坡以与我使用 buck0寄存器配置的斜坡计时器一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    很抱歉延迟了响应。 我们团队对这款非常旧的器件没有多少了解、我相信目前没有客户在使用这款器件。 我可以问您如何选择此产品进行评估吗? 我认为可能还有更好的替代器件、我们可以根据您的系统要求帮助您选择合适的器件。

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、很奇怪、听到这一点、因为该器件在网站 LP8754数据表、产品信息和支持 上列为"正在供货"| TI.com、并且 TI 商店有7475个库存。  我还使用类似的器件 LP8758-E0 (正在供货、有17,376库存) 、其评估板未出现问题。 这些器件是否未按照网站上的说明进行销售? 什么是更好的替代器件? 这些器件的制造期限将延长多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、  

    LP8758肯定更受欢迎。 LP8754 -我担心的是过去几年零出货。 因此、该器件仍是可订购器件、也没有计划停止生产、但如果有道理、我建议寻找替代器件。 LP8756x 系列可能更适合且非常受欢迎: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp87561-q1.pdf 您可以看看它是否满足您的应用需求吗?

    Matt