This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:BQ769142 -启用手动 FET 以加速启动

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435464/bq769142-bq769142---manual-fet-enable-to-speed-up-startup

器件型号:BQ769142

工具与软件:

您好!
提前感谢您的支持!

对于我们的应用、我们需要加快电池类型的启动速度。  
我们希望激活时间小于100ms。

在数据表中、FET 晶体管将仅在280ms 后启用。

是否可以通过命令更早地启用 FET?

何时可以最早激活 FET? 


此致