This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758A:仅降压运行时的最大占空比是多少?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434567/bq25758a-what-is-the-maximum-duty-at-the-buck-only-operation

器件型号:BQ25758A

工具与软件:

您好!  

 仅降压运行时的最大占空比是多少?

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您耐心等待。 我会在一周结束之前回到你,如果这对你有用。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    最大占空比将取决于开关频率。 低侧有一个150ns 的最短接通时间。 因此、例如、200kHz 下的最大占空比应为97%。 在600kHz 时、最大占空比应为91%。

    如果您需要 VAC=VAC VOUT、则可以通过设置 EN_BYPASS=1来开启旁路模式。 旁路模式使高侧 FET 始终导通、以将电流直接从 VAC 传递到 VOUT。

    此致、
    埃森·加洛韦