This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:进行系统连接的备用位置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434970/bq25756-alternate-location-to-make-system-connection

器件型号:BQ25756

工具与软件:

电池充电器团队、

我们的数据表显示了在电池侧感应电阻器上进行的示例系统连接。  在感测电阻的另一侧(如下图红线所示)建立系统负载连接是否可以接受?  目标是了解并调节进入电池的准确电流量、而不是电池+系统电流。

(我认为必须在电池侧连接系统、但我在任何地方都看不到这一点。)

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    系统电源需要连接到检测电阻的电池侧。

    客户将必须使用另一个电路来测量流入系统的电流。 如果电池具有可测量电流的电池电量监测计或监视器、客户可以通过这种方式测量进出电池的电流

    请告诉我、这是否适合您的应用。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我为什么不起作用吗? 只是为了教学目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    转换器需要能够读取通过感应电阻器流经电感器的电流。 从该环路获取电流会使直流/直流转换器一团糟。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但如果 VBAT 上有大负载、系统如何知道有多少电流流入电池(用于逐渐降低电荷等)? 我知道我可以读取电量监测计、但如果负载不断上升和下降、进入电池的电量可能会超过电池的限制。 如果我将系统连接到红线、检测电路似乎工作正常、并且电池的充电量得到了良好调节。 如果我然后调制负载、系统只会让更多功率通过 FET /电感器进行补偿、但电池的电流保持不变。 我了解到、如果负载变得过高、我可能会有损坏电感器的风险、但我还可以设置输入电流限制、以防止过大的电流流过电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们尚未在系统负载连接到电池电流检测电阻器的 SRP 侧时验证 BQ25756、因此我们无法保证这种运行。

    如果您要讨论您的系统、可以创建一个新的 E2E 主题吗? 这将帮助我们跟踪和管理问题。

    此致、
    埃森·加洛韦