This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:查询 BQ28Z610-R1、BQ27220和 BQ27Z746之间的比较

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558, BQ28Z610-R1, BQ27220, BQ27Z746, BQ27546-G1, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435123/bq27220-inquiry-for-comparison-between-bq28z610-r1-and-bq27220-and-bq27z746

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610-R1、、 BQ27Z746BQ27546-G1、BQ27Z558、 BQ27Z561-R2

工具与软件:

您好、TI 专家。

客户当前将 BQ28Z610-R1用于 PDA 的电池组 PCM。

目前正在查看 BQ27220 & BQ27Z746 & BQ27546-G1以降低成本、且有一个问题。

与 BQ28Z610-R1相比、在使用 BQ27220和 BQ27Z746和  BQ27546-G1时、您能否解释其限制或缺点等?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BQ27z746与 BQ28z610-R1非常相似、主要区别在于它仅支持单节电池应用、而 BQ28z610-R1支持单节电池和双节电池应用。 另一个区别是 BQ27z746上的 IQ 将会更低。  

    BQ27220监测计与 BQ28z610-R1大不相同、该监测计不使用相同的专利 Impedance Track 算法、也没有内部保护。  

    另一个选项是查看 BQ27z558/BQ27z561-R2。 这些电量监测计与 BQ27z746非常相似、只是没有集成保护措施。  

    此致、  

    Robert。