This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:限制 LiFePO4电池组的充电电流。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434997/bq76920-limit-charge-current-on-lifepo4-battery-pack

器件型号:BQ76920

工具与软件:

我在一个应用中需要 使用超过最大充电速率的充电器为小型 LiFePO4 12伏电池包(2Ah)(最高充电量0.5C)充电。  我不能使用单独的充电/放电端子。   我目前 在 BMS 中将 BQ76920用于充电电流小于最大充电电流的大型电池组。

如何限制电池组中的充电电流和/或将充电与放电电流分开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FJ:

    您可能希望添加一个预充电 MOSFET。 这可以是一个与 CHG MOSFET 并联的 MOSFET、但此路径中可能会有一个电阻器可用于限制电流。 这必须由 MCU 控制。

    BQ769x2系列实际上实现了用于实现确切目的的高侧 P 沟道 MOSFET。 它还支持单独的充电/放电路径。

    如果要分离充电/放电路径、还可以通过分离 CHG/DSG MOSFET 路径来实现、但是、在这种情况下、负载检测将不起作用。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有关于此的应用手册?  这听起来不错。  但是、我是否必须从 MCU 控制何时启用充电与放电?   

    我曾想到这个电路、不确定这是否也能正常工作。  其中

    功率电阻器将限制充电电流、而 MOSFET 将允许高电流输出。  这可能也起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FJ:

    [报价 userid="78559" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434997/bq76920-limit-charge-current-on-lifepo4-battery-pack/5503498 #5503498"]但是我是否需要从 MCU 控制何时启用充电与放电?   [报价]

    是的、这可能需要手动操作。  

    您是否有此方面的应用手册?  [报价]

    对于低侧、我们有以下来自不同器件系列的应用手册、这些应用手册可能很有用(第 8节:低侧 FET 的预充电和预放电):

    但是、BQ769x2系列是高侧、因此这里的实现会不同。 在您的情况下、如果您按照类似的内容进行操作  图8-1. 预充电和预放电测试电路原理图 如果要启用预充电 FET、则需要使用某种方法将 PCHG 节点拉至 VSS。 这可以使用 N 沟道 MOSFET。  

    一个功率电阻器将限制充电电流、而 MOSFET 将允许高电流输出。  这是否也可行?

    可能会这样、但我建议运行一些仿真、看看效果会如何。 我们以前没有测试过类似这样的电路。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前在其他应用中使用低侧配置。

    就实现预充电 MOSFET 而言、这是您所指的吗?  Q13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FJ:

    是的、这是一个类似的东西。 不过、这似乎是使用 REGOUT 来驱动 Q13。 因此驱动电压可能为~5V 左右、我认为它应该起作用。

    应用手册中的示例使用 BAT、并假设齐纳二极管将保护 FET 的栅源。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon