This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:直流/直流解决方案:输入30-130VDC、输出28V/42A。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434735/ucc28950-dcdc-solution-input-30-130vdc-output-28v-42a

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28250

工具与软件:

我的客户想设计一个无隔离的直流/直流、输入电压为30-130VDC、输出电压为28V、电流为42A。我运行 webench 并建议使用 UCC2895x。 但客户认为 UCC28950的电路太过复杂、希望能找到一个更简单的方案。 您可以建议合适的解决方案吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用相移全桥来实现此目的、并提供 ZVS 和高达90-94%的效率。

    如果客户想要尝试此设计、我们有应用手册和设计工具可帮助他们完成设计过程、您可以在以下链接中找到。

    但是、这并不是实现此设计的唯一解决方案。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC222

    客户可以使用采用 UCC28250的更易于使用的传统全桥。  您可以在以下链接中找到它。  如果您对如何使用此器件有疑问、请在 e2e 中重新发布。  

    https://www.ti.com/product/UCC28250

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、