This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:使用 BQ28Z620的引脚停止无线充电器操作、无 I2C 和 MCU 中介

Guru**** 2502425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433993/bq51051b-stop-wireless-charger-operation-using-pins-from-bq28z620-without-i2c-and-mcu-intermediation

器件型号:BQ51051B

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中使用了 BQ51051B 无线充电器 IC、在此设计中、我们以定制方式测量温度、以便仅允许在温度间隔内充电。 现在、我们想用此定制电路代替 BQ28Z640电量监测计来控制温度、同时还获取一些 SoC 和 SOH 参数。  

我们一直在查看推荐的电量监测计原理图、所有这些原理图都指向使用背靠背 MOSFET 配置、以便在触发任何警报时通过驱动 CHG 和 DSG 引脚来拔下电源线。 我们希望避免使用这两个额外的元件、并将这些 CHG 和 DSG 中的任何一个直接连接到 BQ51051B 电池充电器的 AD 引脚、以停止充电。



另一种选择是使用无线充电器 TS/CTRL 或 EN2 引脚、在 MOSFET 或其他需要的情况下驱动充电操作、但我们认为这要复杂得多、或者需要外部电路。 我们的想法是、需要的元件更少、并使充电过程独立于微控制器。

在文档审查期间、我们很清楚地知道无线充电器 CHG 应该被下拉驱动、但关于电量监测计 CHG/DSG 内部原理图的信息不多、因此我们不知道图像上建议的这些配置是否可行。 我们还 在此处发布 、另一位 TI 同事将我们指向了 BQ51051B 专家。

欢迎您提供任何信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多您好!

    我们正在研究您的问题、并将在今天结束前作出回应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando

    我建议使用背对背 MOSFET 来隔离电池电芯。   这样可以防止出现多种潜在的有害状况、例如过度放电等。

    此外、BQ51051B OUT 的连接应位于 PACK+节点上。

    可使用 AD 引脚作为逻辑输入来禁用充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的回答。 我们的客户端不需要这种背对背电路、因为它们在另一级隔离电池。 我们正在测试 BQ51051B IC、发现 AD 引脚不是我们需要的引脚、因为它与充电器配合使用时可实现运行。 我们认为唯一的可能性是使用 TS/CTRL 引脚。

    对于如何在外部使用 TS/CTRL (带或不带晶体管)切断 WC 充电过程的任何指南或建议、我们都将不胜感激。

    此致、

    费尔南多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando

    关于如何使用外部 TS/CTRL (无论有无晶体管)切断 WC 充电过程的任何指南或建议将不胜感激。

    将 TS/CTRL 拉至高电平将发送结束功率传输并关闭发送器。   请注意、TS/CTRL 的高电平为0.2V 至5V。