This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:原理图审阅

Guru**** 2864460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434699/bq51050b-schematic-review

器件型号:BQ51050B
Thread 中讨论的其他器件: BQ51013B

工具与软件:

团队成员、您好!

在附件中、您将看到7.8Ah Lion 电池的无线充电部分的示意图。
我们将接收线圈的直径限制在20mm 以内。
有2个并联的充电器可增加充电电流。

请查看并提供您的宝贵反馈。

谢谢

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    BQ51050B 不会良好并联、我们不建议这样做。

    其中一个问题是无线电源接收器(BQ51050B)需要与 TX 通信以控制工作点。  两者并行将产生通信问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复。 我们没有两个并联、但我们想使用2个 TX 无线充电器。 仅将输出连接在一起。 这可能是问题吗?

    是否有其他电路允许进行电流充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    单独的发送器将有所帮助。

    但是、BQ51013B 的并行操作未针对器件进行并行操作、尚未针对该配置进行评估。

    您将需要评估以确定它是否符合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    好的、我将进行评估。 是否有其他芯片可以提供更多电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    TI 没有更高电流的器件。  但其他制造商可提供10W 和15W 器件。