This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259470ARPWR 电源多路复用器

Guru**** 2529900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433871/tps25947-tps259470arpwr-power-mux

器件型号:TPS25947

工具与软件:

 在此配置中、TPS259470ARPWR 能否作为电源多路复用器工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我想添加更准确的原理图。 它是否以4.5V 优先级工作、? 至少该设备有效吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mindaugas:

    是否存在数据表第9.5节实施的任何问题?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在空间受限的情况下、我希望尽可能使用更少的元件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    数据表中给出的原理图与您在上面分享的原理图类似、但原理图中存在一些错误。 OVLO 连接方式错误。

    如果要减少组件数量、可以使用以下内容。

    • 如果不需要消隐计时器、请将 itimer 悬空、以实现更快的故障响应。
    • 如果不使用 PG 信号、则将 PG 引脚保持悬空。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您认为我的原理图是错误的。 我的连接方式与数据表中的连接方式完全相同。 UVLO 控制 OVLO。   

    都包含在数据表中。 "TPS259474x 器件、如下面的图9-15所示。 在此、主路径器件的 EN/UVLO 信号用于控制辅助路径器件的 OVLO。 这确保辅助路径器件仅在主电源降至用户定义的欠压(UVLO)阈值以下时才导通。 在该配置中、两个通道上都没有电源过压保护。 器件的 PG 引脚可用作数字指示、以识别2个电源中的哪一个处于活动状态并向负载供电。"   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在检查上述原理图时似乎出错了。 是的、您的原理图与数据表中的原理图相同且正确。

    此致、
    Arush