This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:原理图审阅

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435169/lp2998-schematic-review

器件型号:LP2998

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

您能帮助审查 LP2998的设计吗? 原理图如下:

我们 对/SD 引脚的电平有疑问、当我们下拉该引脚时、VTT 引脚将没有输出、但当我们上拉至高电平时、VTT 引脚将有输出。  数据表中的引脚应处于低电平才能启用。

顺便说一下、我们还需要使用 VREF 引脚连接到 GPIO、电流约为3mA。 我注意到 VREF 引脚的电流能力只有30uA。 那么、 我们通过二极管将 VTT 的输出直接连接到 GPIO 是否可行?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    • 对于 VREF、我建议添加一个10nF 电容器(CREF)。 根据数据表应用示例、VREF 通常具有去耦电容器。
    • 对于 VTT 输出、可考虑再添加一个47uF 电容器、以符合下面所示的数据表建议:

    对于 /SD、该引脚为低电平有效、这意味着当该引脚被拉至低电平时、IC 将关断。 将引脚拉至高电平应使 VTT 输出再次激活。 您要描述的行为是正常操作。

    对于您的 GPIO 连接、我不会使用 VREF。 根据瞬态条件、VTT 会有一些轻微的电压变化、但如果您只是将 VTT 用作通过二极管的上拉源、我不会看到这种问题。 我没有看到 VTT 用于终端以外的任何其他用途、因此我没有可以参考的示例。

    此致、

    James