This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56L-Q1:PSR、CCM 与 DCM 运行、启动和 PSpice 仿真

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435174/ucc28c56l-q1-psr-ccm-vs-dcm-operation-startup-and-pspice-simulation

器件型号:UCC28C56L-Q1

工具与软件:

我使用 UCC28C56L-Q1反激式控制器进行电源设计、遇到了一些有关启动和运行模式的问题。

CCM 与 DCM 运行模式:
我使用 Webench 工具设计一个输入电压范围为80V 至140V、输出电压为12V 40W 的基于 PSR 的反激式转换器。 Webench 设计示例使用连续导通模式(DCM)、但我需要知道 UCC28C56L-Q1是否设计为在连续导通模式(CCM)下运行、以及是否按照数据表示例中的建议针对 DCM 进行了优化?

2. PSR 启动和 VDD 电压:
当我在 PSpice 中尝试仿真确切设计时、我注意到在启动期间、IC 的 VDD 引脚接收的电压仅为7V、而不是预期的22V。 我将问题追溯到电阻器 Rfbt 和 Rfbb 上的压降。 该压降会阻止 IC 导通、从而导致没有输出电压。 您能否提供一些有关此问题的可能原因以及如何防止 VDD 电压过低下降的见解? 在设置反馈电阻时、是否有任何建议的电阻值或指南可确保正确的启动行为?

3.变压器设计的最小占空比假设:
在使用数据表中提供的值计算变压器设计时、我想澄清以下 计算中假设的最小占空比为0.8的依据。 是否有特定的准则或条件(如最小负载或工作条件)可推导出该最小占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    UCC28C56可实现 DCM 和 CCM。 优化是不是来自 IC 的外部电路设计。

    2.

    您可以使用电池将 VDD 偏置到仿真。 我不知道为什么您的 VDD 仿真模型卡在7V。 您需要找到它。

    3.

    0.8是什么? 您从哪里得到了设计、您的设计规格是什么、您的变压器规格是什么? 这些应影响占空比的选择。