请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 主题中讨论的其他器件: BQ25798
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
电流我正在设计的电源有两个输入,一个输入是 AD 直流,直流电压是24V 或更低,另一个是太阳能电池板输入最大电压是18.5V,最大开路电压是21.5V,我需要输出电压是 DC 13V1A 为照明供电。 我选择 BQ25672或 BQ25798。 是否有更合适的芯片可供选择?