This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:双输入芯片选择

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435816/bq25672-dual-input-chip-selection

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

电流我正在设计的电源有两个输入,一个输入是 AD 直流,直流电压是24V 或更低,另一个是太阳能电池板输入最大电压是18.5V,最大开路电压是21.5V,我需要输出电压是 DC 13V1A 为照明供电。 我选择 BQ25672或 BQ25798。  是否有更合适的芯片可供选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25672是一个不错的选择。  请牢记、SYS 输出为 MINSYS 或电池电压中的较高者。  因此、它不会是恒定的13V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会仔细阅读数据。