This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:仅在特定 PDO 的电源启动时才打开电源路径开关的功能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435658/tps25750-a-function-to-turn-on-the-power-path-switch-only-when-the-power-supply-of-a-specific-pdo-starts

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25730TPS25751

工具与软件:

此 IC 是否能够仅在指定 PDO 电源(例如20V/3A)启动时打开电源路径开关并向系统负载灌入功率、或者是否有具有此功能的 USB PD 控制器 IC?

目前、我正在考虑将灌电流控制器(如 TPS25730)与负载开关 IC 相结合来实现此类系统。 但是、我想知道是否有 IC 本身具有此类功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25751可以执行您请求的功能。 您可以使用高级配置设置中的自动协商灌电流寄存器(0x37)来设置电源路径关闭所需的最低功率和/或最低所需电压。

    TPS25751 技术参考手册 介绍了如何设置此寄存器中的每个字段来满足您的设计需求。

    此致、

    Conner Gillette