This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:时钟模式之间的差异? SYNCCLKIN 引脚的用途?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435067/lp87745-q1-differences-between-clock-modes-purpose-of-the-syncclkin-pin

器件型号:LP87745-Q1

工具与软件:

你(们)好

我注意到 LP8774具有一个称为的引脚SYNCCLKIN、可以为 PMIC 提供外部时钟。 PMIC 可自由选择内部或外部时钟源。

在哪些情况下需要使用外部时钟? 我正在考虑使用2944来向 PMIC 提供时钟信号。 与使用 PMIC 的内部时钟源相比有何差异或优势?


谢谢

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    通常使用外部时钟来控制系统中的 EMI。 有时它用于同步同一系统中的多个器件。

    此致、

    Matt