This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:SLUA560D 应用手册中的变压器计算

Guru**** 2770835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435771/ucc28950-transformer-calculations-in-slua560d-application-note

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

您好!

在题为 SLUA560D:UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册的文档中、如果在输出整流级中使用全桥整流方法而不是同步整流器、变压器计算公式如何更改?

谢谢!
CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于相关的变压器设计、变压器的匝数比以及初级峰值电流和 RMS 电流是正确的。

    次级绕组的峰值电流将是正确的、但单个次级绕组的输出 RMS 电流估算将不正确。  次级 RMS 电流将是应用手册预测的2倍。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、