This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746:ESD 测试会使电荷泵和 nFET 驱动器断电重新启动140ms

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435221/bq27z746-bq27z746-esd-testing-causes-a-power-down-restart-of-the-charge-pump-and-nfet-driver-140ms

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

您好、TI 团队

BQ27Z746 P+、P 端口 ESD 测试(测试电压:接触4KV)、电池输出有140ms 的断电重启时间。

测试 BQ27Z746 CHG 和 DSG 波形后、初步确认、电荷泵和 nFET 驱动器在 ESD 测试时具有140ms 的断电重启、从而产生 CHG 和 DSG 同步关断操作。

我们的电流电路是 TI 官方推荐的标准电路、对故障排除的可能性或可能的方向进行分析。

 

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、  

    这是电量监测计的预期行为。 发生超出我们在数据表中规定的范围的 ESD 事件时、电量监测计可能会遇到完全复位或部分复位。 发生此复位时、FET 会暂时断开、在某些情况下会导致系统欠压。 这种行为可以通过优化的 ESD 布局和原理图在客户的电路板上缓解。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您想谈谈 如何增强对这个电路的保护吗?

    我们希望防止这种情况发生。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、  

    这些资源可帮助优化原理图/布局以提高 ESSD 性能。 ESD 性能因设计而异、因此我很难提供一组可以为您提供更好性能的变化内容。 我在此处针对 ESD 优化提供的有限指导是遵循数据表中所述的内容、从而将电路板上的 PACK +/-铜迹线最小化至仅必要时才进行测量、并将 CELL-用作接地层、使电芯迹线更大。

    此致、  

    Robert。