This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:LM3880MF-1AA/NOPB

Guru**** 2504745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435998/lm3880-lm3880mf-1aa-nopb

器件型号:LM3880

工具与软件:

您好!  

   当使能引脚和 VCC 都为+5V 时、有人可以帮助我确认 LM3880MF-1AA/NOPB 的配置吗? 我认为不建议这样做、但数据表提到第15-16页有一些替代选项。 如果我们可以通过电话进行快速讨论、那会很好。 非常感谢。  

此致、  

Tasneem S. Khan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以加快处理此申请、因为这很紧急? 再次感谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将您的问题发布到论坛。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:  

     是的、我曾说过、但想与 TI 的技术联系人交谈、事情迫切需要做。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送您的电话号码、稍后我会给您打电话。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您能给我提供您的电子邮件地址以便我提供这些信息吗? 遗憾的是、我不想在公开论坛上提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    m-harmouch@ti.com