This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:输出电压不稳定

Guru**** 2502145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145, CSD19531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435972/lm5146-q1-unstable-output-voltage

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD19531Q5A、LM5146、LM5145

工具与软件:

您好、支持团队:

我正在尝试构建直流/直流转换器并使用控制器 LM5146QRGYRQ1。 我对电源管理非常陌生、这是我的第一次尝试。 我从 WEBENCH 设计器开始、构建了第一个非常不稳定的原型、因此我进行了一些研究、在数据表中、我找到了快速入门计算器。 所以我试着计算几个版本并建立它们、结果是有些已经消失了、有些不稳定。 有人能看看我有什么问题吗? 我附上了一些图片和我使用的快速入门计算器。

高侧 MOSFET、我使用了 CSD19531Q5A
低侧 MOSFET 我使用了 BSC037N08NS5ATMA1
输出电容器以物理方式放置13x 22µF CL21A226MAYNNNE

输入电压应为25V 至51V、输出电压12.2V、最大输出电流为20A。

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../3107.Pictures.zip
e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_q1-quickstart_5F00_25_2D00_51Vin_5F00_12.2Vout_4000_23A-_2D005F00_130kHz_5F00_V1-.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    如果 Vin-max = 51V、建议使用60V 或80V FET、尤其是在提供大电流的情况下。 了解一下 LM5145 EVM、因为它们的规格接近您的要求。

    只需查看快速入门文件、就可以根据施加的电压来降低陶瓷 Cout 的额定值、这一点很重要。 一个22uF 电容器在12.2VDC 时可能仅为7-9uF。 尝试将 Cout 更改为100uF 并重新补偿。 如果 fsw = 130kHz、则环路交叉只能为~15kHz、最大20kHz

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的建议。 我会尝试它。  

    我想问一下 FSW。。。 130kHz 可以还是最好采用 Fsw 增大(例如300kHz)?
    正如我提到的、这是我的第一次尝试、因此请耐心回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik

    在这些高电流电平下、200kHz 至250kHz 是效率与尺寸之间的良好权衡。 注意、出于此原因、我在 LM5145 EVM 中选择了225kHz。 我认为您的电感器会很大、因此从这个角度来看、增加 Fsw 将有所帮助。 尤其是 Cyntec 电感器。

    BTW、以下是 Murata 用于检查电容降额与电压间关系的工具: https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html?lcid=en-us&jis=false

    ——

    TIM