This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43-TI01505设计宽电压电源

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53-Q1, TIDA-01505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433349/ucc28c43-ucc28c43-ti01505-design-wide-voltage-power-supply

器件型号:UCC28C43
Thread 中讨论的其他器件:UCC28C53-Q1TIDA-01505

工具与软件:

尊敬的 TI:

例如、我计划使用 UCC28C53-Q1设计宽电压输入电源。

输入电压范围:13Vdc ~ 400Vdc 输出规格:80V 0.19A。

浏览贵公司的官方网站时、我发现了类似的设计方案 TIDA-01505、这激发了我的强烈兴趣。 在参考 UCC28C53-Q1数据表检查该方案时、我发现计算值似乎与方案中使用的实际值有很大不同。

例如根据参考文献选择变压器初级侧的电感

不过、TIDA-01505中选择的实际 LP 为1.5mH。 如何选择此参数?

以下是我的要求、请帮助回答:

1.分享 TIDA-01505的计算过程是否方便? 是否有任何详细的设计文档供参考?

2.输入端子采用3个非极性电容来实现高电压阻抗。 能否将此电容器替换为一系列铝电解电容器?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


我指的是 TI-01505、并使用 UCC28C35设计多绕组输出电源。 规格如下:
输入电压:11~400 V 直流
Vout1:80Vdc 0.2A
Vout2:+8.4Vdc 0.2A
Vout3:-8.4Vdc 0.05A
Vout4:+27Vdc 0.05A

我打算用 EI25 5*8来设计变压器,请在变压器设计和启动电路设计方面给我指导,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-01505具有以下详细设计文件:

    汽车40V 至1kV 输入反激参考设计(修订版 B)

    最终元件值基于基准测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!

    但遗憾的是、TIDA-01505文件中没有变压器的详细设计信息。 我需要变压器的详细设计方法。 TI 可以帮助我设计这种变压器还是帮助我设计我需要的变压器吗?
    我的设计中的变压器要求如下:
    输入电压:11~400 Vdc
    300mA:80Vdc/Vout1
    200mA:+8.6Vdc/Vout2
    Vout3:8.1 Vdc / 50 mA
    Vout4:28Vdc/VOUT 50mA

    请帮助我设计绕组并选择磁芯、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该变压器由变压器供应商设计。

    我们不设计变压器、始终将我们的变压器需求发送给变压器供应商。 因此、我们无法为您设计变压器:

    请联系您的变压器供应商以获得帮助。 例如、我们知道变压器供应商是 Coilcraft、Wurth Electronics。