请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AE 工具与软件:
你(们)好
您能否提供支持 PD3.1协议并需要外部多路复用器的 PDIC (DP Alt)?(与任何 EJ899I 类似、但支持 PD3.1)
PD 3.1用于监视器应用功率规范5V 3A;5V 1.5A 客户希望使用向后兼容的 USB 3.1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
您能否提供支持 PD3.1协议并需要外部多路复用器的 PDIC (DP Alt)?(与任何 EJ899I 类似、但支持 PD3.1)
PD 3.1用于监视器应用功率规范5V 3A;5V 1.5A 客户希望使用向后兼容的 USB 3.1